This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:由于不可用、需要替代器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1048360/tm4c129encpdt-need-alternate-part-because-of-non-availability

器件型号:TM4C129ENCPDT

你(们)好

来自印度 Procyon TechSolutions 的问候。

我们使用 TM4C129ENCPDT 开发了一款产品。 我们制作了原型、并在我们客户的许多机器中实施、并且运转良好。 我们以前从 DigiKey、Mouser 购买 TM4C129ENCPDT 微控制器 IC。

现在、我们将投入生产。 但是、这些 IC 突然在每个在线市场中都变成了非库存、并且交货周期非常长。 我们计划切换到任何可 适应 我们产品的替代器件、而无需对软件和硬件进行大量更改。 我自己也检查过它。 但每个替代零件也是非库存件。  

您能建议现在可以立即获得的任何替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghul、

     我完全理解您的情况。 我将让我的同事 Ralph 对部件供应提供更好的见解和指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghul、

    TM4C129ENCPDT 是我们所说的该系列超集器件、这意味着它是功能最高的器件。 为了能够提供替代器件型号、我需要知道是否正在使用以太网 MAC+PHY 和/或硬件加密外设。

    至于该器件或任何替代选项的可用性、我们无法在 E2E 论坛上提供相关信息。 这些论坛提供技术支持、需要与当地现场代表或通过 TI 的客户支持中心讨论与供应相关的问题。

    此致、

    Ralph Jacobi