This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TI RTOS 版本之间的差异

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047891/tm4c129encpdt-difference-between-ti-rtos-versions

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我已在 我的 c://ti 目录中安装 tirtos_tivac_2_16_01_14。 我在这里感到有些困惑。 在我的项目的设置中-

Properties->Linked Resources -> Pathy 变量, 我可以看到这些-


"${com_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_INSTALL_DIR}= C:\ti_tirtos_tivac_2_14_04_31

但重点是、我尚未安装此 tirtos_tivac_2_14_04_31 、我的 ti 目录中也没有此文件夹。 那么、我的项目是如何使用它的?

如果我 更换

"${com_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_INSTALL_DIR}=  C:\ti_tirtos_tivac_2_14_04_31至 "${com_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_INSTALL_DIR}=  C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14、开始编译错误。

这意味着 tirtos_tivac_2_16_01_14 和 tirtos_tivac_2_14_04_31之间存在某种关联。

对此有什么想法吗? (我尚未创建此项目。 我得到了这个、因为它在工作)

谢谢

AkhiG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="419920" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047891/tm4c129encpdt-difference-between-ti-rtos-versions ]但重点是我已安装此 tirtos_tivac_2_14_04_31 TI 目录中没有此文件夹。 那么我的项目是如何使用它的?[/quot]

    我有点困惑。 您是说您在 这里安装了 tirtos_tivac_2_16_01_14吗? 您在这里说过您安装 了 tirtos_tivac_2_14_04_31、然后说它不在 ti 目录中。 无论如何、您不应使用 tirtos_tivac_2_14_04_31、因为这是较旧版本。 最好使用 tirtos_tivac_2_16_00_08、因为所有针对 Tiva 的 TI-RTOS 测试都基于 tirtos_tivac_2_16_00_08。 但是、我认为 tirtos_tivac_2_16_01_14 也很好、因为 tirtos_tivac_2_16_01_14 和 tirtos_tivac_2_16_00_08之间的差异对于 CC13xx/CC26xx driverlib 来说很小、与 Tiva 无关。  

    [引用 userid="419920" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047891/tm4c129encpdt-difference-between-ti-rtos-versions ]对此有什么想法吗? (我尚未创建此项目。 我得到了这个、因为它在工作)

    我在这里也感到困惑。 什么正在工作、什么不工作。  

    请查看以下我的设置、并尝试与之匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉-它应该是:

    但重点是、我 尚未安装此 tirtos_tivac_2_14_04_31 、我的 ti 目录中也没有此文件夹。 那么、我的项目是如何使用它的?
    要点是-
    我的项目设置具有  我尚未安装的 tirtos_tivac_2_14_04_31。 我安装的版本是  tirtos_tivac_2_16_01_14
    当我将项目设置更改为 tirtos_tivac_2_16_01_14时、我开始收到编译错误。  
    我不理解这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否显示您的设置(请参阅我上次回复中发送的屏幕截图)?

     您能否导入一个简单的 TI-RTOS 示例并重试?

     如果您仍然看到错误、请显示错误日志。