This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:有关 TM4C 系列 TM4C129和 TM4C1231微控制器的升级部件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C1231H6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1048437/tm4c1231h6pz-upgraded-part-regarding-tm4c-series-tm4c129-and-tm4c1231-microcontroller

器件型号:TM4C1231H6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

我们在电路板中使用 TM4C1294NCPDT 和 TM4C1231H6PZ。 我们希望使用 Tiva 系列开发新产品。 因此、请建议在本系列中进行任何更新或提供任何新系列?

此致、

Dharmendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmendra、

     如果您是基于 TivaWare 2.1.4.178或更低版本开发应用、则提供最新版本2.2.0.295。  就器件 而言、目前没有更新。