This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:关于"不可纠正的错误类型 A"和 ESM3.14通知

Guru**** 2480805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043407/tms570lc4357-ep-regarding-uncorrectable-error-type-a-and-notification-of-esm3-14

器件型号:TMS570LC4357-EP

您好!

这是一个有关强制生成 ESM3.14的问题。

我们现在在评估板上测试 TMS570 MCU 的 ESM 功能。

根据 SPNU563A 中所述第8.2.2.4节的内容、为了生成 ESM3.14、我们认为 L2RAMW 中 RAMERRSTATUS 寄存器的 WEME(3)、ADE (2)和 REME (1)是错误源之一。

要验证 ESM3.14的通知、您能否告诉我强制生成 ESM3.14的技术?

谢谢、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kobori-San、

     每当 L2RAM 存在读或写事务时、SECDED 故障检测就会持续运行。  只有在检测到 SECDED 模块故障时、以下这些位才会置位? 没有强制这三个位的机制。 请记住、这些正在运行的诊断程序。   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    感谢您的支持。

    此致、

    好的