请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357-EP 您好!
这是一个有关强制生成 ESM3.14的问题。
我们现在在评估板上测试 TMS570 MCU 的 ESM 功能。
根据 SPNU563A 中所述第8.2.2.4节的内容、为了生成 ESM3.14、我们认为 L2RAMW 中 RAMERRSTATUS 寄存器的 WEME(3)、ADE (2)和 REME (1)是错误源之一。
要验证 ESM3.14的通知、您能否告诉我强制生成 ESM3.14的技术?
谢谢、
好的