This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047587/tms570ls3137-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TMS570LS3137

您好,

(1)如果我想对 SRAM 进行诊断、请使用 PBIST 方法  periodic,我需要注意什么?

(2) 由于 PBIST 测试是破坏性测试,所以 我需要 保存用户数据,有64K*4 SRAM、四块 SRAM、我们的数据可能占用1 64K SRAM 就足够了、剩余的 SRAM 处于空闲状态、在周期诊断中、SRAM 1的数据能否复制到 SRAM2、 保存数据、然后诊断 SRAM1、在完成 SRAM1诊断后、将数据复制到 SRAM1并恢复数据。 此设计是否正常? 我仍然对 SRAM 复制数据的速率有疑问。 您是否有此类测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    正如您在#2中所说的那样、PBI 是一个破坏性测试、测试期间被测试的 SRAM 组中的所有内容都被覆盖。 如果需要、您需要备份这些内容。  

    2.这是一种很好的方法。 RAM 支持 CPU 全速(HCLK)下的程序和数据取指令、而不存在任何地址或数据等待状态。 LS3137的最大 CPU 速度为180MHz。