This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SPI 和 MIBSPI TMS570

Guru**** 2534000 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046805/tms570lc4357-spi-and-mibspi-tms570

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在尝试通过 SPI 将数据从 TMS570LC43发送到 TMS570LS12 Launchpad。  

但这里是有关 halcogen 的 MIBSPI 和 SPI 部分、引脚(MISO、MOSI CS_x)位于 MIBSPI 选项卡的下面。 还有 SPI 选项卡。

为了通过 SPI 发送数据、我应该只使用 MIBSPI 还是 SPI? 以及如何实现?  

帮助请卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Recep、

    您可以使用其中任何一个。

    MibSPI 是多缓冲 SPI、它包含多达128个缓冲器、用于接收数据和传输数据。 SPI 有两个用于接收数据(SPIBUF)和待发送数据(SPIDAT1)的寄存器。

    您可以先尝试 SPI。 SPI 更易于使用。 您可以使用 LS12x 的示例代码(与 LC43x 相同)、该示例位于 C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.01\examples\TMS570LS12x_11x 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王、让我检查一下、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的