This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4 SDK PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/07.02.00.06或 PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E_07.02.00.07是否支持 H265

Guru**** 1756540 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047076/does-h265-can-be-support-in-tda4-sdk-processor-sdk-rtos-j721e-07-02-00-06-or-processor-sdk-linux-j721e_07-02-00-07

主题中讨论的其他器件:DRA829TDA4VM

尊敬的先生

如果 是 spupport、TDA4是否支持立即解码 H265、在这里我可以在两个 SDK 中找到演示或 documnet  

PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/07.02.00.06 或 PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E_07.02.00.07?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持 H265。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh
    非常感谢您快速重播。
    从 TDA4参考放大器: J721E DRA829 (TDA4VM)技术参考手册.pdf 中、TDA4应该支持多标准 HD 视频解码器上的解码格式(H.265)?
    我的问题1:即使在最新版本的 SDK (PROCESSOR-SDK-LINUXE-J721E_08.00.00.08或 PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E_08.00.00.12)中,也不支持此功能(H.265)吗?
    我的问题2:如果现在不支持 H.265功能。 您是否会在未来的 SDK 版本中添加此功能(H.265)?

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、qian、

    到目前为止、即使是在最新版本中、也不支持它。  有关 SDK 中的此功能支持、请参阅路线图。

    此致、

    Brijesh