This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431 CAN-FD PHY 是8Mbps 还是10Mbps?

Guru**** 2751615 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047106/am2431-is-the-am2431-can-fd-phy-8mbps-or-10mbps

器件型号:AM2431

AM2431 CAN-FD PHY 是8Mbps 还是10Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCAN 速度取决于电路板上连接的 PHY 器件型号。  AM243x MCAN IP 可支持高达10Mbps 的速率。   

    AM243x LP (TCAN1044)上的 MCAN PHY 支持8Mbps。

    支持经典 CAN 和优化的 CAN FD 性能、速率为2Mbps、5Mbps 和8Mbps

    https://www.ti.com/lit/gpn/tcan1044-q1

    此致、

    Prasad