This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S6965:在函数 SysCtlClockSet 中为时钟选择 PLL

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3S6965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046950/lm3s6965-selected-pll-for-clock-in-function-sysctlclockset

器件型号:LM3S6965
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C129X

 在闪存代码后、使用 SysCtlClockSet 将时钟配置为 PLL、无法重新刷写。

如何重新刷新代码????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL 问题-失去 JTAG 连接、与这篇文章类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您使用什么工具链进行编程? ICDI? JTAG?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我正在使用 CCS4工具链。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我正在使用 CCS4工具链。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我正在使用 CCS4工具链、EK-LM3S6965板具有内置调试器、用于刷写代码。

    我之前已经刷写了代码、但是在将时钟更改为 PLL 并刷写了该代码之后、我无法刷写任何代码。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    谢谢、这款电路板是我所寻找的最大电路板。 这应该很容易解决! 如果您没有 LM Flash Programmer 软件 、请下载它:https://www.ti.com/tool/LMFLASHPROGRAMR

    在这里、选择 LM3S6965以太网评估板的快速设置。

    然后转至 Other Utilities (其他实用程序)选项卡、第二个功能是"Debug Port Unlock"(调试端口解锁)。 您拥有的设备是 Fury 设备、因此请为 Fury 级设备选择第一个选项、然后单击解锁按钮并按照提示操作。

    这将清除错误的时钟配置、并允许您再次对电路板进行编程。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    非常感谢您的快速解决、我们将检查并再次对此进行回顾。

    我还有一个与 OLED 显示屏相关的问题、之前加载了与显示屏相关的所有样本(示例 hello 程序)、但我无法在 OLED 上看到消息。 希望您能提供快速解决方案。 我有 EVK-LM3S6965-D

    此致、

    Vijay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    不幸的是,对于这个问题,我不能真正帮助。 我们不再销售或支持  EVK-LM3S6965-D、也没有很长时间。 该套件的使用寿命比我提前了几年、我没有一个可以测试的套件。 抱歉。

    对于具有 LCD 显示屏的新套件、我们提供了 DK-TM4C129X、您也可以使用 BoosterPack 与 TM4C LaunchPad 配合使用: https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-K350QVG-S1

    此致、

    Ralph Jacobi