This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网断开问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046854/tm4c1294kcpdt-ethernet-disconnect-issue

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

在其中一个项目中、我们需要将 ADC 数据连续发送到以太网。 代码正常工作。 问题是经过很长的时间(接近10-12小时且是随机的、某段时间在4-5小时前) 后、MCU 卡死并断开 TCP 连接、整个代码停止工作、甚至 ADC 采集也是如此。 这也不应造成任何误差。 我们只需要执行自动连接功能、以便数据传输保持连续。

设备是 TCP 客户端,PC 充当 TCP 服务器,我们使用 Hercules 软件进行 TCP 连接测试。

TI RTOS:- 2.16.01.14

编译器:- GNU 7.2.1 (linaro)

 

请帮助

此致

Khodidas Domadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="289369" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046854/tm4c1294kcpdt-ethernet-disconnect-issue "] somewere MCU 卡死并断开 TCP 连接,整个代码停止工作,甚至 ADC 数据采集也是如此。

    如果您使用调试器连接到目标、您能分辨处理器卡在何处?

    您正在运行哪个 TCP 客户端应用程序? 您是创建自己的还是参考了一些 TI-RTOS 示例?

    如果您在 LaunchPad 上运行相同的应用程序、您是否会在几个小时后看到相同的问题?