This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:寄存器回读

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046803/tms570ls3137-readback-of-register

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

(1)寄存器读回测试是什么意思? 基线,REBASELINE,的差异是多少并进行比较?

(2)当我加电初始化时、我对所有寄存器和 CPMPARE 重新进行线性化、其正常,、但在周期运行时比较 SRAM 和闪存寄存器时出现错误。 这与闪存和 SRAM 故障注入测试有任何关系吗?  

以下是我的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    Reg_Read_Compare ()函数专为配置寄存器读回和比较功能而设计。 它可用于3种模式。 比较模式用于读回比较、而其他模式用于更新寄存器的值、这些值用于将来的比较。 对于每个模块、都有一组称为"基线"值的值、用于比较。 在比较(比较模式)期间、将"基线"中的值与该模块的当前配置寄存器集进行比较。 提供了另外两种模式、以便用户可以使用默认值(基线)或当前值(REBASELINE)更新配置寄存器。

    在基线模式中、函数选择 HALCoGen 中的值作为基线值。

    在 REBASELINE 模式中、配置寄存器的当前值集被选为基线值。

    在比较模式中、基线值与配置寄存器的当前值进行比较。 如果在没有进行基线设定的情况下通过比较调用函数、在比较前完成一个 REBASELINE。

    您可以使用此函数对配置寄存器进行软件回读。