This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:读取 GPIO

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043138/tm4c1294ncpdt-reading-gpio

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我们正在许多项目中使用 TM4C1294、在其中一个项目中、我们需要读取多个数字输入、我们已经通过读取每个单独的引脚对其进行了测试、但需要更小的代码和更快的执行速度  
我们需要读取整个 GPIO 端口

 我们正在使用读取引脚、但它可以正常工作、而不是这样  
PIN_DATA[0]= GPIOPinRead (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0);


PIN_DATA[1]= GPIOPinRead (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_1);

PIN_DATA[2]= GPIOPinRead (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_2);

PIN_DATA[3]= GPIOPinRead (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_3);

PIN_DATA[4]= GPIOPinRead (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_4);

PIN_DATA[5]= GPIOPinRead (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_5);


PIN_DATA[6]= GPIOPinRead (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_6);


PIN_DATA[7]= GPIOPinRead (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_7);

需要如下所示的内容,因此在库中找不到函数。


PORT_Data = GPIOPortRead (GPIO_PORTD);

请帮助

此致

Khodidas Domadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请按如下方式使用:

    PORT_Data = GPIOPinRead (GPIO_PORTD_base、 GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查尔斯

    感谢您的支持、一切正常。