This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] N2HET[n]/N2HET[n+1]环回对不同外设接口的影响

Guru**** 2875710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045745/n2het-n-n2het-n-1-loopback-impact-on-different-periphery-interfaces

器件型号:RM44L920

您好!

我对 N2HET 回送函数有疑问、因为它耦合2个 HR 结构以在数字或模拟路径上运行测试。 
如果我这么做、我可以在简单的 GIO 模式下使用回送功能、还是 N2HET 结构需要一个 PWM 信号、该信号被馈送到新磁体 HR 结构?

根据 HETLBPSEL 和 HETLBPDIR 寄存器的 TRM、它表示"不由 N2HET 引脚动作驱动的引脚仍可用作正常的 GIO 引脚。" - 这是否意味着当我想在 N2HET 引脚上应用 GIO 模式下的测试时、N2HET 环回对的相应邻居引脚(n+1)被用于串行通信环境以提供一个时钟信号停止工作? 该引脚只能在正常 GIO 模式下使用,而在应用测试时不再考虑来自不同接口的替代功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N2HET 回路不能用于 GIO 模式。 使用环回时、(n+1) HR 结构用于监控(n) HR 结构生成的 PWM 周期和占空比。  

    (n+1) N2HET 结构需要由(n) N2HET HR 结构生成的 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的反馈。 明白。 如果我在(n)和(n+1) N2HET 结构上使用此类回路测试、当测试激活时、可能用于在我们的应用中生成时钟信号(例如 SCI、SPI 等)的相应 N2HET 引脚(n)是否仍然可用? 如果没有 、当我在成功测试后恢复所有备份 N2HET 寄存器并且我停用环回测试时、它是否仍然影响被认为在不同上下文中使用的引脚的替代功能、例如 SPI 时钟等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="345079" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045745/n2het-n-n2het-n-1-loopback-impact-on-different-periphery-interfaces/3871164 #3871164"]如果我在(n)和(n+1) N2HET 结构上使用此类环回测试,则可能用于在我们的应用中生成时钟信号(例如 SCI、SPI 等)的相应 N2HET 引脚(n)在测试处于活动状态时是否仍然可用?[/引用]

    否  

    [引用 userid="345079" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045745/n2het-n-n2het-n-1-loopback-impact-on-different-periphery-interfaces/3871164 #3871164"]如果不是, 当我在成功测试后恢复所有备份 N2HET 寄存器并停用环回测试时,它是否仍会影响被认为在不同上下文中使用的引脚的替代功能,例如 SPI 时钟等?[/QUERPILE]

    您需要重新配置引脚多路复用器以将引脚用于 SPI 或 SC 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如果我完成了回送测试并恢复了所有备份寄存器、包括 pinmux 寄存器、我是否需要重新初始化 SCI 或 SPI Init 以正确使用该串行通信接口、 只是在执行回送测试之前、系统已初始化为定义的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不需要重新初始化 SPI。