This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:将 RM48连接至看门狗和电压监控器

Guru**** 2754095 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046513/rm48l952-connecting-rm48-to-watchdog-and-voltage-supervisor

器件型号:RM48L952

您好!

在 RM48L952 MCU 中,我们使用了外部看门狗计时器 IC (TPS3430WDRCR)。

此 WDO 输出和电压监控器(TPS3703A7330DSERQ1) 输出同时连接到 MCU 的 NPORRST W7引脚。

与 W7的连接是否正确? 请确认。

我们还可以如何处理 B14 nERROR 引脚。

是否必须将 B14连接到任何位置、这意味着我应该将其连接到看门狗计时器的 WDO 引脚?

请给出建议。  

谢谢、此致、

分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、

    请在另一个主题中参考我的建议:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046504/rm48l952-rm48l952_sil3_-ext-watchdog

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="478572" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046513/rm48l952-connecting-rm48-to-watchdog-and-voltage-supervisor "]

    我们还可以如何处理 B14 nERROR 引脚。

    是否必须将 B14连接到任何位置、这意味着我应该将其连接到看门狗计时器的 WDO 引脚?

    [/报价]

    nERROR 是一个仅输出引脚。 Hercules 器件已通过 IEC61508和 ISO26262认证、使用 nERROR 引脚对于指示 MCU 内部到外部世界的严重故障至关重要。 在系统级使用 nERROR 信号完全取决于应用、并且取决于系统安全要求。 它可以像我们使用 HDK 和 Launchpad 一样简单地激活 LED 或故障灯、也可以用作监控系统运行状况的监控器模块的输入。