This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
你好。
很抱歉、但我无法从其 D/S 中找到 TM4C1294NCPDT 器件具有的 SPI 接口特定引脚的详细信息、如下所示:
1. CS
SCLK
3.莫西
4. MISO
您能帮我们找到它们吗?
感谢您的支持。
此致、
阿尔基·A.
您好 Archie、
TM4C 器件的 SPI 接口在数据表中标记为"SSI"、因为它为这些器件命名为"同步串行接口"。
表17-1. SSI 信号包含所有 SSI 信号的完整管脚列表。
此致、
Ralph Jacobi。
您好、Ralph、
感谢您回复我的帖子。
我已经检查了表17-1、SSI 似乎与 SPI 接口不同;因此它还有两条线路(总共6条)、其中4个模块为 SSI、对吧?
是否有方法使用上面确定的四条线路将这种新型接口与通用 SPI 通信? 如果是、您能指导我们如何做到这一点吗?
感谢您的支持。
此致、
阿尔基·A.
您好 Archie、
SSI 和 SPI 是 TM4C 微控制器的可互换术语。 由于传统命名法、四通道 SPI/QSPI 也存在、因此 SSI 只是 TM4C 特定的术语。 请考虑将 SSI 和 SPI 等效、以最大限度地减少此处的混淆、因为 TM4C 的"SI"和任何其他"SPI"没有区别。
至于额外线路的问题、TM4C129x SSI/SPI 接口提供 了用于四路模式的选项、该模式通常用于连接 SPI 闪存。 这是一种标准 SPI 产品、并非 TM4C 所独有。 但是、典型的用例是将器件配置为数据表中称为传统模式的器件、采用 Freestyle形式 接口、这是采用 MISO/MOSI/SPI CLK/SS 的传统4引脚 SPI 模式。
信号表列出了哪些引脚在 SSIxTX 为 MOSI 且 SSIxRX 为 MISO 的传统模式下为 MISO/MOSI。
我们有一个 TivaWare 示例、展示了如何为传统模式配置 SSI 接口、可在 以下位置参考:[INSTALL Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_master_slave_xfer
此致、
Ralph Jacobi