This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:将 GPIO PK4配置为网络端口 LED

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045926/tm4c1294nczad-configure-gpio-pk4-as-network-port-led

器件型号:TM4C1294NCZAD

尊敬的团队:

我的客户希望将 GPIO PK4配置为网络端口的 LED 指示灯、并且需要在数据交换时快速闪烁。

但是、他配置的指示灯只能持续亮起、不能快速闪烁。

如何修改配置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

     请参阅 MR24 (EPHLEDCR)寄存器以了解 LED 闪烁速率。  

    另请参阅 MR37 (EPHYLEDCFG)寄存器、了解如何使用不同的 LED 实现不同的功能。

    下面是为 LED 配置 PF0和 PF4的示例代码。  

    GPIOPinConfigure (GPIO_PF0_EN0LED0);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PF4_EN0LED1);
    GPIOPinTypeEthernetLED (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_4);
    EMAPPHYExtendedWrite (EMAC0_BASE、0、0x025、0x80);//左 LED 链接正常,右 LED 在 RX/TX 活动时闪烁
    EMACPHYWrite (EMAC0_BASE、0、0x018、0x0400);// 5Hz 闪烁速率

    第一 个 LED 显示链路状态、第二个 LED 显示 链路正常和 RX/TX 活动。 您可以根据您的应用要求进行配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。