This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDT 和 TM4C1294KCPDT 差异

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045845/tm4c129encpdt-tm4c129encpdt-and-tm4c1294kcpdt-difference

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294KCPDT

我们为我们的设计选择了微控制器 TM4C1294KCPDT。

由于样品不可用、我们订购的是 TM4C129ENCPDT  

TM4C1294KCPDT 和 TM4C129ENCPDT 之间是否有其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anushka、您好!

    TM4C129ENCPDT 是 TM4C1294KCPDT 的超集器件。

    您将获得1024KB 的闪存而不是仅512KB 的闪存、129E 系列包括硬件加密外设。

    它们是完全引脚对引脚兼容的。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 的快速回复