This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPDT 设计、开发和生产

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045812/tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt-design-and-development-and-production

器件型号:TM4C1294KCPDT

我们使用 TM4C1294KCPDT 控制器制作了定制板。现在、我们的 PROTOT 仪器已准备就绪、我们计划于2022年1月底生产200台仪器。

但我们在 TM4C1294KCPDT IC 上没有任何库存。 此外、Mouser 和其他供应商也不提供此功能。

因此、请指导我们如何获取相同的库存

如果该 IC 不可用、建议更换 IC。

谢谢、此致、

Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anushka、您好!

    我了解并了解在当前市场环境中采购器件时面临的挑战、但是我们的 E2E 论坛旨在提供技术支持、我们不会处理 E2E 上的采购问题。

    我建议联系我们的客户支持中心、询问器件采购事宜: https://ticsc.service-now.com/csm/

    您还可以随时关注 TI.com、了解 TI store 的任何重新库存情况。 这种情况会定期发生、并且可以提供进行初始购买的机会。 我认为您也可以设置通知?

    最后、对于不同的 IC、任何包含 以太网 MAC PHY 外设的 TM4C129x PDT 封装都可以替代。 我强调 PHY 部分、因为如果不集成以太网 PHY、引脚分配会有所不同。 您可以在此选择文档 https://www.ti.com/lit/sg/spmt285e/spmt285e.pdf 中找到包含特性表的完整器件列表

    我希望这至少能为您提供一些有用的信息。  

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 的快速回复