This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:ZWT 和 PGE 之间的差异

Guru**** 2930630 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227, TMS570LS1224, TMS570LS1225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1044698/tms570ls1224-difference-between-zwt-and-pge

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS1227TMS570LS1225

您好!

我有2个与 TMS570ls012相关的问题、  

1-I 有一个 TMS570ls12板、但我没有数据表或任何其他文档。 那么、我如何知道我的板是  TMS570ls01224、 TMS570ls01225还是 TMS570ls01227?  使用 Halcogen 创建项目时、我应该选择哪一个?

2-如果我选择 TMS570ls12xxZWT、那么当我使用 Halcogen 创建一个项目时、在 PINMUX 选项卡中、我无法 选择或取消选择 GIOB 端口、同时我确定电路板上有 GIOB 端口。  但是、如果我选择 TMS570ls012xxPGE、我可以从 PINMUX 选项卡中选择或取消选择 GIOB 端口。 有人能解释 ZWT 和 PGE 之间有何区别吗? 什么是无法选择 GIOB 端口的原因?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Recap、

    如果您有 TMS570LS12x launchpad、则电路板上的器件为 TMS570LS1224 QFP。 如果电路板为 HDK (大于 Launchpad)、则电路板上的器件为 TMS570LS1227 BGA。

    这是 HDK:

    这是 Launchpad:

    请告诉我您使用的是哪款电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实使用 Launchpad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此外、TMS570LS1225呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答“为什么不能选择 GIOB 引脚多路复用器”:因为 GIOB 已经分配了物理引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LS1225具有2通道 Flexray 模块、但 TMS570LS1224没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于 ZWT 和 PGE 之间差异的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 TMS570LS1224PGE 还是 TMS570LS1224ZWT?

    请参阅器件 DS 中的比较表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢大家的理解、TMS570LS1224PGE 和 TMS570LS1224ZWT 是两 种不同的微型安装程序并且具有不同的属性、在 Halcogen 中生成程序时、我们必须选择合适的微型安装程序。