This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在安全应用中使用闪存库和 FEE 驱动器

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045056/tms570lc4357-using-the-flash-library-and-fee-driver-in-safety-applications

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

各位专家、您好!

我对 TMS507LC4357的费用有一些疑问。

我已经研究了 HALCoGen 中的示例、并在技术参考手册和用户手册中搜索了有关 FEE API 的文档。
我找到的唯一信息是 HALCoGen 和示例中的简短说明。 HALCoGen 中指向 TI FEE 文档的链接无效。 (https://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_FEE)

(Q1)在哪里可以找到有关费用的详细信息、有关费用 API 和费用 API 本身的信息?

(Q2) T Ü V µC 了 SIL3安全应用认证。 我们能否在高达 SIL3的安全应用中使用闪存库和 FEE API?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1的答案,我在 FEE 用户指南中找到了此文档: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/151/TI-FEE-User-Guide.pdf

    如果您想查看 F021闪存 API 指南,请 访问:https://www.ti.com/lit/ug/spnu501h/spnu501h.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    1.用户指南位于 HalCoGen 安装目录的"docs"文件夹中:

    C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.01\Docs

    Hercules MCU 经过 IEC 61508 SIL-3、ISO 26262 ASIL-D 认证  T Ü V NORD TÜV 了符合 IEC 61508 SIL-3和 ISO 26262 ASIL-D 标准的 SafeTI 软件功能安全开发流程  请注意 、闪存库和 HalCOGen 生成的 API 未经认证。  

    是的、闪存库和 HalCOGen 生成的 API (包括 FEE 驱动器)可被用于功能安全应用。  

    我们为 HalCoGen 生成的驱动程序和闪存 API 提供 SafeTI 合规性支持包(CSP)。 CSP 可帮助 使用 Hercules 软件组件的客户遵守功能安全标准。 CSP 包括:

    文档:

    • 安全要求
    • 安全手册
    • 静态和动态测试结果
    • 代码覆盖报告
    • MISRA-C 结果
    • 可追溯性报告

    单元测试能力:

    • TI 单元级测试用例
    • 基于 LDRAunit 的测试自动化单元(TAU)

    https://www.ti.com/tool/SAFETI-HALCOGEN-CSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的快速回答。 我找到了这些文档。
    我搜索了 FEE 用户指南中提到的 API 文件、但未找到"C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.01\drivers\TMS570LC4357ZWT\FEE570Mv000\"文件夹中提到的文件。 FEE API 文件只能在"C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.01\drivers\TMS570LS3137ZWT\FEE570Mv000\"文件夹中找到。

    我猜 FEE API 文件在 μ µC 上都可以工作、我只需要将这些文件添加到 TMS570LC4357文件夹中、这是正确的吗?

    谢谢、此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果在 HALCOGen 中启用了 FEE 驱动器、则会生成 FEE 源代码并将其放置在源文件夹中: