This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110:CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包9.5.0.00143)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045373/xds110-cs_dap_0-error-connecting-to-the-target-error--261-0x0-invalid-response-was-received-from-the-xds110-emulation-package-9-5-0-00143

器件型号: MSP-EXP432P401R

您好!

我使用 MSP-EXP432P401R  开发套件、并使用  TM4C1294NCPDT  燃烧器将刻录到另一个 PCBA 上的 MSP432P401R。
在我第一次加载程序时(对于这种情况、我使用了示例 pwmled2_MSP_EXP432P401R_nortos_ccs)、通过调试器加载了程序。 通过闪存按钮无法正常工作。
第二次加载程序(相同的程序)时、出现此错误:
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包9.5.0.00143)
它以完全相同的方式重复了几次。
我更新了所有软件和我可以更新的所有固件。
任何人都知道什么可能导致错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    论坛上似乎有几个与此错误相关的主题、但没有明确的解决方案。

    我想到的是(a)使用短跳线(b)检查自定义电路板上所有无源器件和所需的 JTAG 或 SWD 连接是否正确(c)在从调试器连接到自定义电路板时避免任何电源冲突(d)在自定义电路板上损坏的器件。