请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 CCM 模块是一个 CPU 锁步比较模块、用于比较和诊断两个 CPU 的运行情况。 然后、STC 模块诊断的 CPU 是什么、两者之间有何差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCM 模块是一个 CPU 锁步比较模块、用于比较和诊断两个 CPU 的运行情况。 然后、STC 模块诊断的 CPU 是什么、两者之间有何差异?
您好、Xiaohong、
CCM 将比较两个 Cortex-R4F CPU 内核的总线输出、如果存在任何不匹配、则发出错误信号。 这种比较在 CPU 复位后启动6个 CPU 时钟周期 、以确保 CPU 输出信号在复位后传播到一个已知值。 比较开始后、CCM 模块将继续监控两个 CPU 的输出、无需任何软件干预。
STC 是 CPU 自检控制器、用于测试 CPU 内部逻辑。 STC 可以运行完整测试或一次运行几个间隔。 测试由客户代码启动。