This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:3个并发以太网端口

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1044156/am2431-3-concurrent-ethernet-ports

器件型号:AM2431
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

我想同时使用 AM2431 MCU 的3个以太网端口。 CPSW3G 为2、ICSSG 为1、CPSW3G 为1、ICSSG 为2、我想知道这是否可行。

我一直在浏览文档和 SDK 以获得答案、如果可以、但未能找到有关此器件的明确信息。

我认为、当我尝试添加3个以太网连接时、SysConfig 可能不会抱怨、但我希望在订购评估模块和在新设计中使用 MCU 之前确认或拒绝该连接。