This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:[AM2432] AM2432支持超级 RAM 和 NAND 闪存?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043630/am2432-am2432-am2432-support-hyper-ram-and-nand-flash

器件型号:AM2432

我们计划对 AM2432使用 NAND 闪存和 Hyperbus RAM、这是可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fanglian、您好!

    AM243x SOC 不支持超级总线 IP。 您可以在 AM243x 上使用 NAND 闪存与 GPMC。 目前、软件不支持 GPMC。 我们支持 MMC (eMMC、SD)、OSPI、QSPI 闪存。

    您能详细说明一下使用方法吗?

    此致、

    Prasad