This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:为什么 TMWAVEICBOOST 原理图第12页上的 TM4C1294NCPDTT3的引脚60至63会被电阻器上拉和下拉?

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, TM4C1294NCPDT, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043520/tm4c1294ncpdt-why-are-pins-60-to-63-of-tm4c1294ncpdtt3-on-page-12-of-the-mmwaveicboost-schematic-pulled-up-and-pulled-down-with-resistors

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTTMDSEMU110-U

为什么 MMWAVEICBOOST 原理图第12页上的 TM4C1294NCPDTT3的引脚60至63使用电阻器上拉和下拉?
我想知道引脚设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshitsugu 您好、

    我们的相关硬件专家正在调查您的问题、并将在24小时内回复您。  

    感谢您的耐心等待。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshitsugu-San、您好、

      这是 XDS110团队提供的参考设计、您能否在 XDS110处理器论坛 E2E 中提出 E2E 主题?

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493281" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043520/tm4c1294ncpdt-why-are-pins-60-to-63-of-tm4c1294ncpdtt3-on-page-12-of-the-mmwaveicboost-schematic-pulled-up-and-pulled-down-with-resistors "]为什么 TMWAVEICBOOST 原理图第12页上的 TM4C1294NCPDTT3的引脚60至63被电阻器上拉和下拉?[/quot]

    虽然在 TM4C1294NCPDT 中运行的 XDS110固件源代码不公开可用、但可通过 TMDSEMU110-U 等线程 获取: 嵌入式 XDS110的 GPIO 控制-前提条件 是 XDS110固件会对 PK4..PK7上的值进行采样以识别 XDS110硬件的类型、例如嵌入在 Launchpad 或独立 TMDSEMU110-U 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切 斯特·吉隆、您好!

      感谢您发布回复。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.