This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDT:测试连接时的调试器问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045173/tm4c129cncpdt-debugger-issues-when-testing-connection

器件型号:TM4C129CNCPDT

您好!

我当前正在尝试调试程序。 但是、在测试我的连接时、我收到以下消息:

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字1:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字2:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字3:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字4:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字5:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字6:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字1:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字2:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字3:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字4:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字5:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字6:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

我使用的是 XDS100v2 USB 调试探针和 X60066-1 JTAG 接口。 如果需要其他信息、请随时在回复中告知我。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    首先、我们的 JTAG 用户指南中有一节介绍了 JTAG 的调试、第6.1节: https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

    请参考该信息并报告您的调查结果、因为该信息对于了解根本原因非常重要。

    此外、如果您可以概述 JTAG 线路上使用的上拉和下拉电阻、这也会很有帮助。

    此致、

    Ralph Jacobi