请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好,在 CPU 的自检中、需要诊断以下项目。 我不确定是否要调用 sl_SelfTest_STC (STC_run)诊断库接口、是否包含以下诊断、如果不包含这些诊断、应调用诊断库的哪些接口进行这些诊断:
(1)诊断 CPU 的指令集、例如 MOV、ADD 和其它指令。 TI 的安全诊断库是否为诊断指令集提供了接口? 如何诊断此部件?
(2)要诊断 CPU 的内核寄存器(R0-R15)、应调用哪个接口?
(3) CPU 特殊功能寄存器、标志寄存器和 CPU 堆栈的诊断? 谢谢。