This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:Spectrum Digital 和 Blackhawk#39;s XDS200的性能

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1044740/tmdsemu200-u-performance-of-spectrum-digital-and-blackhawk-s-xds200

器件型号:TMDSEMU200-U

您好!

Spectrum Digital 和 Blackhawk 的 XDS200的性能是否相同?

谢谢。

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    它们都基于相同的基本 XDS200参考设计、因此性能应该相似。  我已经将这两种方法都用于 C2000调试。

    我要补充的是、Spectrum Digital 不再在业务中、因此在支持方面、使用 Blackhawk 版本可能是明智之举。

    最棒的

    Matthew