This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:ESM 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043970/tms570ls3137-problems-of-esm

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,在 HALCOGen 上,为什么 group2和 group3是灰色?如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    ESM 管理分配给128个通道的各种错误条件。 128个通道分为三组。 组1有64个通道 、具有可屏蔽中断和可配置错误引脚行为。 但组2和组3不可配置、它们具有预定义的错误引脚行为。 组2具有不可屏蔽中断。

    这意味着只有 ESM 组1中的通道是可配置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 ESM 上使用组1的通道诊断、我现在启用闪存 ECC 信号、并且中断处理程序由自己编写、或者 Halcogen 将生成、或者如果有一个情况可以参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以启用 ESM 组1通道来生成 ESM 高电平或 ESM 低电平中断。 ESM ISR 由 HALCoGen 生成、但您需要编写自己的中断通知来处理特定的 ESM 错误、例如、清除模块状态寄存器中的 ESM 状态标志和错误标志。

    我不会举例说明如何处理这些类型的 ESM 错误。 所附示例通过向 MCU RAM 注入 ECC 错误来生成 ESM 中断:

    e2e.ti.com/.../TMS570LS1224_5F00_ESM_5F00_nERROR_5F00_Test.zip