请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 我有一个与 Windows 程序上的端口具有 TCP 套接字连接的程序。 如果该程序已关闭、我可以在 MSP432程序中检测到这一点、但如果程序崩溃、我无法检测到这一点。 套接字仍处于打开状态、唯一检测缺少连接的方法是尝试向套接字写入内容。
是否有另一种方法可以检测套接字上的连接丢失。
我们使用 CCS 10.2和 SimpleLink MSP432E4 SDK 4.20.0.12编写 C++代码