This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:外部四路 SPI

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1044292/tm4c129xnczad-external-quad-spi

器件型号:TM4C129XNCZAD

尊敬的先生:

我必须将四路 SPI Winbond 部件号:W25N512GVxIG/IT 与 TM4C129XCNZAD 连接。

读取设备 ID 时遇到问题。 我使用了与 MX66L51235F 代码连接的 TM4C 129XCNZAD。

请查找 Winbond 数据表  

e2e.ti.com/.../w25n512gv-rev-c-112118.pdf

是否需要进行任何类型的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    我们不负责比较其他公司的两个器件之间的接口要求、因为我们不知道各个器件的要求。

    一般而言、我建议查看:

    • 验证引脚排列是否匹配
    • 检查是否有任何初始化要求
    • 查看在如何处理寄存器读取/写入方面是否存在差异
    • 示波器 QSSI 线路用于查看通信差异、从而在代码无法按预期工作的情况下提供一些线索。

    此致、

    Ralph Jacobi