请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我目前正在处理一个项目、在该项目中、我需要通过 UART 与2个 MSP432s 进行通信。 我的代码正常工作、因为我已经使用 PC 测试了每个微控制器。 当我将它们连接在一起时、它们不会进行通信。 我在一个微控制器中有一个 RX 引脚连接到另一个微控制器的 TX、而另一个微控制器的 TX 连接到另一个微控制器的 RX。 我还连接了它们的 GND 引脚。 我将在每个引脚6和7中使用。 我有什么问题吗?
我已经在 Resource Explorer 中浏览过代码示例、但只有与计算机通信的 UART 示例、而不是与另一个微控制器通信。 请帮助!