This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:从 ARM-CGT 到 ARM-CGT-CLANG-X……

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043414/arm-cgt-from-arm-cgt-to-arm-cgt-clang-x

器件型号:ARM-CGT
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

目前、我们使用的是 ARM-CGT-XX、并考虑是否可以选择改用  ARM-CGT-CLANG-X。

该版本是否支持所有 TMS HalCoGen HAL 层、   并且 ARM-CGT-CLANG-X 是否允许在 ASIL-D 级工程中应用?

www.ti.com/.../ARM-CGT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 V01d、

    TI ARM Clang 编译器支持具有/不具有 FPU 的 Cortex-R4/R5。 但 TI ARM Clang 不完全支持 TI V20.x 中使用的某些宏、内在函数和 Pragma。   

    请参考迁移指南:

    https://software-dl.ti.com/codegen/docs/tiarmclang/compiler_tools_user_guide/migration_guide/index.html

    编译器资质审核套件(CQKIT)可 帮助编译器符合 ISO 26262和 IEC 61508等功能安全标准。

    https://www.ti.com/tool/download/ARM-CLANG-CQKIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="426815" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043414/arm-cgt-from-arm-cgt-to-arm-cgt-clang-x "]是所有 TMS HalCoGen HAL 层支持的版本[/quot]

    请参阅 Compiler/ARM-CGT: 从2020年11月开始基于 llvm 的新编译器和工具支持中的答案。 由于 最新的 HALCoGen 为2018年12月的04.07.01、因此请勿认为任何更改都已正式添加对 ARM-CGT-CLANG 的 HALCoGen 支持。