This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MCAL CAN 协议驱动程序

Guru**** 2466820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1044100/tms570lc4357-mcal-can-protocol-driver

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在 CAN 总线环境中与 TMS 570部件合作执行与国防相关的项目。  我了解 TI 为该部件提供了"MCAL CAN"驱动程序。 如果正确、我如何申请副本?  TI 客户支持建议我将此请求发布到此论坛。

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TI 根据特殊 NDA 为 TMS570LC4357提供 MCAL 驱动程序。 我找不到您公司的 NDA。 有关 NDA 的更多详细信息、请联系 TI 当地代表。 谢谢