This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TI 安全手册、静态配置寄存器的定期软件读回:2级和3级(L2和 L3)互连子系统的情况

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042683/tms570ls1224-ti-safety-manual-periodic-software-read-back-of-static-configuration-registers-what-about-level-2-and-level-3-l2-and-l3-interconnect-subsystem

器件型号:TMS570LS1224

参考:SPNU550B–2012年10月–2015年12月修订 TMS570LS12x 安全手册

为了实现我们系统的 Req'ed ASIL 等级、我们将遵循 TI 安全手册的内容、目前特别感兴趣的是以下部分:

为了进一步了解这在实践中意味着什么、 我将此文档的搜索从"软件回读"更改为"软件回读"、并在第6节中找到了一些参考文献、其中指明了应测试的功能领域、但下面引述的其中一个内容导致了混淆:

我无法识别的只是这里提到的配置寄存器;您能澄清一下吗?

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    如果寄存 器仅由 CPU 写入更改、而不是由模块操作动态更改、则寄存器被视为静态寄存器。  如果由于器件正常运行而被器件逻辑更改、那么非静态寄存器就是寄存器。 一个可识别为非静态的简单寄存器将是一个中断标志寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、您好、我恐怕我的问题不在于解决什么是和什么不是静态寄存器、而是更根本的是、安全手册在第6.10节("第2级和第3级(L2和 L3)互连子系统")的标题中提到的功能。

    对于第6节中提到静态配置寄存 器的其他子节、我们已成功识别 TRM 中的相应部分、但对于此特定(6.10)子节、我们无法在 TRM 或数据表(SPNS190B)中找到相应的部分。

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    在 LS12x 器件上、SCR 是 L2互连、PCR 是 L3互连。  L2和 L3互连子系统中唯一具有存储器映射寄存 器的模块是 PCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、您好、感谢您的澄清。

    Marcus