This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:.step 文件 ALX 包请求

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042495/am2432-step-file-alx-package-request

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: AM6441

您好、TI 团队、

从基于 AM6441 17x17mm (ALV)的项目开始、我现在尝试修改和调整我的 AM2432 11x11mm (ALX)微型设计。

我在您的网站上找到了电子符号及其相对占用空间、但为了评估新元件的放置、我想将3D .step 文件包含在 Altium 设计中。

可以帮帮我吗?

提前感谢您。

Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、  

    通常、我们的 Ultra Librarian 版本会导出器件的3D 模型以及尺寸和符号。 在本例中、我看到它缺失。 我将长期解决这个问题。 但现在、请参阅随附的 ALX 封装步骤模型。 请告诉我这是否适合您。  

    e2e.ti.com/.../IC_5F00_XAM2434ASFGGAALXT_5F00_FCBGA293.zip

    谢谢、

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您的快速回复。 它适合2D 尺寸。 我只是对模型的方向有疑问。 您是否希望所附的步骤文件的左上角已经与 BGA 的 A-1焊球对齐? 我之所以提出这一点、是因为如果您旋转180°3D 模型、您会获得(再次)与2D 尺寸的可能有效匹配。 如果我在模型出现时简单地放置模型、其外观将会更低。 您可以确认这一点吗?

    谢谢你。

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、  

    这是我为原生2D 尺寸和3D 模型所获得的方向。 因此、我认为您的上述快照也是正确的。  

    谢谢、

    -Randy