This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:ADC 和 eQEP 的同步采样

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043679/tms570ls1224-simultaneous-sampling-of-adcs-and-eqep

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想同时对两个 ADC 和一个 eQEP 通道进行采样。 目前、我已将 ADC1组1和 ADC2组1配置为硬件触发源 EPWM1 (用于 PHASEA 和 PHASEB 电流)。 我想在与 ADC1组1和 ADC2组1完全相同的事件下对电机控制的 eQEP (即位置)进行采样。 可以帮助您进行 HALCOGEN 配置吗?

谢谢

SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    ePWM_B、ePWM_A2和 ePWMAB 可用于触发 ADC。 eQEP 对正交 QEPA 和 QEPB 信号的边缘进行采样。 ePWM 和 eQEP 之间或 eQEP 和 ADC 之间没有内部连接。