This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:敬请查看 MCU 设计

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1041898/tm4c1290nczad-kindly-review-the-mcu-design

器件型号:TM4C1290NCZAD

https://drive.google.com/file/d/1-_Rzrs_HFJ6Sc6ewNF3ytYt_ml42F3hi/view?usp=sharing

请查看 MCU 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、我的公司阻止访问外部共享驱动器。 如果您有要共享的内容(如文件)、只需附加到论坛帖子。 您只需将其拖入即可。 其次、我不确定您希望我们审核什么内容。 由于责任原因、我们不会审查原理图。 我们只能提供一些最佳做法、并强调明显错误的事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6562.MCU_5F00_for_5F00_REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请 提供一些最佳实践、并重点介绍明显错误的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     -您是否正在使用休眠模块? 我看到 HIBn 信号保持开路。 我看到 VBAT 保持打开状态、因此、我假设您没有使用休眠模块。 如果您不使用休眠模块、则应保持 WAKEn 未连接、或接地、而不是连接到 VDD。 您可以按照数据表了解未使用的引脚连接。

    -您使用的是哪种类型的 JTAG 调试探针? 我从未见过六引脚 JTAG 插头? 我假设您有一些自定义标题。 在任何情况下、我都建议在 TCK、TMS 和 TDO 上使用10k 上拉电阻器。 请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

     -用于以太网连接? 变压器、保护二极管和 RJ45在哪里? 您必须具有保护二极管、以避免在将任何信号连接到另一电路板时可能损坏 MCU 的瞬变。 请参阅有关 ESD 保护的 TM4C129系统设计指南应用手册的第3.9.3节和第4.1节。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

     -