This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224与 TMS320F28379D

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043238/tms570ls1224-tms570ls1224-vs-tms320f28379d

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

TMS570LS1224和 TMS320F28379D 之间有何区别?

哪一种最适合电动汽车应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    TMS570LS1224是一款适用于安全关键型应用的汽车级 MCU。  此安全架构包括锁步中的双 CPU、CPU 和内存 BIST 逻辑、ECC 打开
    闪存和数据 SRAM、外设存储器上的奇偶校验以及外设 I/O 上的回路功能。 CPU 的运行频率最高可达180 MHz。

    TMS570LS1224 TÜV SÜD T Ü V S Ü D 认证、能够达到 IEC 61508 SIL 3或 ISO 26262 ASIL D 标准、有助于简化功能安全应用的开发。