This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137 ADC 稳定性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042816/tms570ls3137-adc-stability

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!

我使用的是 ADAS3022 (ADC 板)与 HDK 相连、HDK 的输出值(ADC 转换值)读数不稳定、例如从下表给出的输入为5V、得到的输出为6FFC、但它在6EF0至6F0A 之间变化

输入电压 ADC 值(十六进制)
5. 6FFC -从6FE0到6FFC 不等
4.5. 6F03 -它在6EF0至6F0A 之间变化
4. 6335 -从632F 到6340不等

请说明如何稳定数据。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    如果使用12位分辨率、ADC 的最大输出为0xFFF。 您发布的值超出有效范围(0x0~0xFFF)。

    模拟转换范围取决于基准电压:ADREFHI 和 ADREFLO。 ADREFHI 是 最高参考电压、也是可被转换的最大模拟电压。

    您的设置中的 VCCAD 和 VADREFHI 是什么?

    您是否可以尝试较大的采样时间以确保采样电容器充满电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="500786" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042816/tms570ls3137-adc-stability "]我使用的是 ADAS3022 (ADC 板)与 HDK 对接[/quot]

    您能否确认您使用的是外部 模拟器件 ADAS3022、而不是内部 TMS570LS3137 ADC?

    如果是、如何提高 ADC 稳定性确实是模拟器件支持的一个问题吗?