请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137您好!
我使用的是 ADAS3022 (ADC 板)与 HDK 相连、HDK 的输出值(ADC 转换值)读数不稳定、例如从下表给出的输入为5V、得到的输出为6FFC、但它在6EF0至6F0A 之间变化
| 输入电压 | ADC 值(十六进制) |
| 5. | 6FFC -从6FE0到6FFC 不等 |
| 4.5. | 6F03 -它在6EF0至6F0A 之间变化 |
| 4. | 6335 -从632F 到6340不等 |
请说明如何稳定数据。 提前感谢