This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在用户模式下运行应用

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042607/tms570lc4357-running-the-application-in-the-user-mode

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

对于我们在 TMS570LC4357控制器上的应用、我们希望在运行操作系统的用户模式下运行该应用。 目前、观察到 RTI、VIM 和其它外设寄存器只在特权模式下写入。 我们想了解一下、我们是否有任何白皮书或文档可供我们使用、介绍了在我们有操作系统时如何以用户模式运行应用程序。

此致、

Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shivam、

    MCU 可以在特权模式或用户模式下执行代码。  在用户模式下执行的任务不能 写入寄存 器的 WP (只能在特权模式下写入)位域的值、也不能执行某些 Cortex-R 指令(例如、MCR 或 MRC 等)。

    要配置 RTI、VIM 或其它具有 WP 位域的寄存器、需要将 MCU 切换到特权模式。 我没有任何文档。