This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:寻找扩展温度为-55°C 的 MCU 和闪存

Guru**** 2472780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137, TMS570LC4357-EP, TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042560/tms570lc4357-looking-for-an-mcu-of-extended-temperature-of--55-degrees-c-and-flash-memory

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件: TMS570LS3137TMS570LS3137-EP

大家好、  

美好的一天! 我代表客户发布此帖子。  

我们的客户设计是适用于航天应用的数据记录器板。 它必须处于平面中、并且必须在55ºC Ω 的范围内工作。  建议 使用 TMS570LC4357 (扩展温度。 范围)或 TMS570LS3137。 从1个以太网端口(理想情况下为 RGMII)的55ºC 管理4Gb 外部闪存以进行数据记录。

客户正在将参考 TMS570LC4357和 TMS570LS3137用于其他产品、他们希望使用这些参考中的任何一个。 由 FreeRTOS 控制。 对于两个前基准中的任何一个、内部存储器都绰有余。 支持 SPI 和 I2C 接口、理想情况下具有一个 USB 端口。

它们的主要问题是如何管理 QPSI、SPI、NOR 闪存。
55ºC 到目前为止可用于-k Ω 的存储器的可能基准为:S70FL01GS (扩展温度)、3DFN64G08VB1388。 如果您有其他可行的选项、

感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TMS570LC4357-EP 和 TMS570LS3137-EP 器 件具有金键合线、温度范围为–55至+125、并包含 SnPb 铅涂层。

    它具有一个10/100Mb 以太网端口、EMIF、I2C、SPI 和多缓冲 SPI。 它没有 RGMII 和 USB。

    如果 cha-length = 4、则多缓冲 SPI 可用作 QPSI。