This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCZAD:10MHz 时 SSI 从机时钟容差

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042541/tm4c129dnczad-ssi-slave-clock-tolerance-at-10-mhz

器件型号:TM4C129DNCZAD

您好!

我有一位客户使用 TM4C129进行设计、他们使用 TM4C 作为 SSI 从站、主站使用自己的晶体/振荡器计时。 即使时钟最终略高于10MHz、由于振荡器或 PLL 漂移/抖动而导致的频率轻微变化是否存在任何问题?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为这不是问题。 请确保数据表中显示的时序参数符合从模式的要求。  

    注:SYSCLK 或 ALTCLK 用作 SSInClk 的源、具体取决于 CS 域的设置
    SSI 时钟配置寄存器(SSICC)中的配置。 对于传统主机模式、
    使用时、SYSCLK 或 ALTCLK 必须至少比 SSInClk 快两倍
    SSInClk 不能超过60MHz 的限制。 SYSCLK 或 ALTCLK
    必须至少比 SSInClk 快12倍。 在从器件传统模式下为最大值
    SSInClk 的频率为10MHz。