This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何从 SysConfig v1.9文件创建 CCS v10工程?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, SYSCONFIG, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042385/tm4c129xnczad-how-do-i-create-ccs-v10-project-from-a-sysconfig-v1-9-file

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: SysConfigDK-TM4C129XEK-TM4C1294XL

尊敬的所有 TI 工程师和专家:

我计划在该板上开发一些内容:

www.mikroe.com/easymx-pro-tiva

它带有 TM4C129XNCZAD 和 ILI9341显示屏。

因此、我启动 SysConfig v1.9并尝试初始化所有这些板载外设。  然后、我将获得一个、例如、mikroTM4C129.syscfg 文件。

我还可以为 TM4C129XNCZAD 创建 Code Composer Studio v10.4空项目。

现在、问题是:

如何将 mikroTM4C129.syscfg 合并到上述空 CCS 工程中、以便为 mikroe 板构建有效的 CCS 工程?

此外、您是否有用于 ILI9341显示的 SysConfig 模板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我尚未将 SysConfig 用于 TM4C129 MCU。 我认为它更适用于与 TivaWare 不同的 SimpleLink SDK。 如果您想为 TM4C 开发软件、我建议您从 TivaWare 库中包含的示例开始。 请从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载 TivaWare 库。 下载库后、您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x 中找到许多示例。 这些示例适用于在 DK-TM4C129x 开发板上运行的 TM4C129xnczad MCU。 有关 DK-TM4C129x 的详细信息、请参阅 https://www.ti.com/tool/DK-TM4C129X。 所有示例都已编译为 CCS 工程。 您只需将其导入 CCS 工作区、即可立即运行。  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 中还有其他示例、这些示例可在 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上运行。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好!  许多软件和库!  谢谢!