This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P4111:有关 MSP432P4 SimpleLink SDK 安装的问题

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1041825/msp-exp432p4111-the-problems-about-the-installation-of-msp432p4-simplelink-sdk

器件型号:MSP-EXP432P4111
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-EDUMKII

    您好,团队

MSP432P4 SimpleLink SDK 的安装过程中出现问题... 它不会显示在软件文件夹中。

不带 BOOSTXL-EDUMKII 的 MSP-EXP432P4111…… 我收到以下预处理说明的错误: https://www.hackster.io/measley2/rtos-games-for-embedded-systems-and-iot-courses-0e0493#toc-pre-work-0
亲自深入了解 TI LaunchPad 和 SimpleLink 产品系列。 物联网的完美开端。 了解 RTOS 的信息。 作者:Mark 奕斯利。
因此、如果您告诉我在 CCS 中设置端口的位置会有所帮助
我应该加载 simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.exe、但在 CCS 中看到的是 simplelink_msp432E4 SDK - 4.20.00.12
我只能看到 E4 SDK (而不是 P4)、并且存在不可用的 E4依赖项

此致

James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、感谢您观看本教程。 是的、您需要下载黑客链接中提供的 SDK 并将其加载到 Code Composer 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    你好、

    我应该加载 simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.exe、但在 CCS 中看到的是 simplelink_msp432E4 SDK - 4.20.00.12
    我只能看到 E4 SDK (而不是 P4)、并且存在不可用的 E4依赖项

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、SDK 未显示在 Resource Explorer 中。 您需要直接下载并导入它。

    SDK 可从以下链接 http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-MSP432-SDK 下载

    您还可以在  教程页面的"代码"部分下找到 SDK 安装程序