This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:将 TMS320F2837x 的 EtherCAT 从站协议栈代码移植到 Hercules RM48L952

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1041633/rm48l952-porting-ethercat-slave-stack-code-of-tms320f2837x-to-hercules-rm48l952

器件型号:RM48L952

尊敬的 TI:

我有一个有关 Hercules RM48 MCU 的 EtherCAT 从站协议栈代码的查询。

我们能否在对库进行一些修改的情况下使用为 TMS320F2837x MCU 生成的从站堆栈代码/将其移植到 Hercules RM48 MCU?

此致、

Nagaraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagaraj、

    我们没有现成的示例。 您可以将 C2x 示例移植到 RM48器件。 该示例使用 EMIF 和 SPI 与 EtherCAT ET1100从控制器进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。