This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:德州仪器 Hercules MCU 的功耗图

Guru**** 2754025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1041778/rm48l952-power-consumption-graph-of-texas-instruments-hercules-mcus

器件型号:RM48L952

您好!

     我希望  使用德州仪器 Hercules 系列构建功率分布数据、以便为我正在设计的应用板提供"真实"的估算值。 应用报告# SPNA173–Septemeber 2012和数据表涵盖了我想详细介绍的处理器的某些概念。 这里有几个问题:

1.是否有其他信息提供有关启动期间功耗的信息、以及以最大频率进行处理。 这可能是许多事情、假设是最坏的情况。 例如、内核+ ADC + NV 存储器操作。  

2. Hercules MCU 确实提到了最大电流消耗。 能否进一步详细说明我们如何达到最大电流电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarun、

    典型的 CPU 内核功耗为260mA、最大值为420mA。 运行 CPU lbis 或 RAM PBIST 时、最大 CPU 内核功耗为690mA。 最大值与 最大工作温度、最大工作电压和最大 CPU 频率(220MHz)有关。

    脚注中有一个公式显示了电压、温度和频率对该数字的影响。  如果您采用脚注2、则表明在最大功耗情况下、420mA 的电流频率可降低1mA/MHz。