This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:连接到 PC

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1041645/msp432e411y-bgaevm-connecting-to-a-pc

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

大家好、

抱歉如果这是一个愚蠢的问题,我是一个初学者,在这里可能有一些小事情我完全没有,但无论如何,这里是这样的。

我刚刚获得了 MSP432E411Y-BGAEVM、但在启动和运行过程中遇到了问题。 我对 TM4C 有一定的经验、开始开发所需做的就是插入 USB 电缆并设置软件。 但是、当我将 USB 电缆从 PC 插入到 MSP432时、什么也没有发生。 PC 未检测到它、也不执行任何操作。 就好像它甚至没有通电一样。 我查看了用户手册和数据表、但未找到任何有助于我的东西。

以下图片对 您有所帮助:https://imgur.com/a/fDTZU1z

谢谢